This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:压降电压

Guru**** 2499235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468132/tps7a7001-dropout-voltage

器件型号:TPS7A7001

工具与软件:

我想了解 LDO 产品 TPS7A7001。
数据表第6页写入的压降电压最大为380mV。
然而、第7页的图3至5显示此值小于150mV。

除温度和电流之外、哪些因素会导致压降电压升高?
当输出电压为高电平时是吗?

我想生成多个输出电压。
1.8V、1A
1.2V、1.5A
0.9V、1.5A
我希望优化每个输入电压以降低损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto-San:

     电气特性中的最大压降值是可保证的值、例如、对于条件 IOUT = 2.0A、0.5V≤VOUT≤5.0V、即使在整个温度范围内、压降也将始终小于380mV。 值可能小于最大值。

    对于第7页中的数字、我们测试了一些部件并绘制了它们的平均值、这意味着您可以将它们用作球场数字、以查看您在特定条件下可以获得的值。 请记住、这些是典型值、并且对于不同的器件、它们可能会稍微移动一些。 但是、这些值会始终小于数据表中的最大值。

    对于固定电压输出器件、压降电压通常取决于 Vin、Iout 和温度。

    本文档将为您提供有关影响的更多信息(来自第9-4页)

    https://www.ti.com/download/trng/docs/seminar/Topic%209%20-%20Understanding%20LDO%20dropout.pdf

    我们没有您提到的特定电压的压降值。 但从图中、对于电压、可以放心地假设在25°C 温度和1.5A 电流下压降将小于100mV。 请确保您在下单前进行确认。

    此致、

    Bobby