请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD19534Q5A 工具与软件:
您好!
我们使用 TI MOSFET 设计双极性开关、以用于其中一项产品增强功能。 我们在 Cybernet 上看到了一个参考设计、需要了解电阻器和电容器在以下电路中的影响。 我们计划保持如下所示的类似电路

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用 TI MOSFET 设计双极性开关、以用于其中一项产品增强功能。 我们在 Cybernet 上看到了一个参考设计、需要了解电阻器和电容器在以下电路中的影响。 我们计划保持如下所示的类似电路

您好 Murugavel、
感谢您关注 TI FET。 如果驱动栅极的信号保持悬空、则 FET 栅源极之间的电阻似乎是下拉电阻、以确保 VGS≈0V。 栅源电容器会减慢 FET 的开关速度。 对于该应用、您将需要更高电压的 FET、因为230VAC 的峰值为325v。 我会考虑为该应用使用400V FET。 遗憾的是、TI 的 N 沟道 FET 最大只能达到100V 我们没有任何具有更高击穿电压的 FET。 如果您有任何问题、敬请告知。
此致、
约翰·华莱士
TI FET 应用