This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:UA78M05ICD

Guru**** 2499065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467190/ua78m-ua78m05icd

器件型号:UA78M

工具与软件:

EN nuestro nuevo diseño í a Vamos a utilizar el Circuito UA78M05ICD。 La fuente de alimentación ó n que tenemos es de 24Vdc、según ó n la ficha t é cnica se puede utilizar hasta 35Vdc。 La pregunta es:¿Hay algún problema con que la entrada de 24Vdc funcione Continuous?

***********

EN nuestro nuevo diseño í a Vamos a emplar el Circuito UA78M05ICD。 La alimentación è re que tenemos es de 24Vdc、según è re el 数据表 se puede emplear hasta 35Vdc。 La pregunta es: hay algún problema en que est é continuamente trabajadora los 24Vdc de entrada?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rufino:

    由于结温不超过数据表中建议的温度、该器件可在24V 输入电压下持续运行。

    您可以提供您的输出电流和输出电压(5V?) 和您使用的封装、我可以为您计算。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 输入功率为24V、输出为5V、电流约为250mA 和350mA 峰值。

    再次感谢

    **

    Gracias por su respuesta。 La alimentación ó n de entrada será ó n de 24V y la de salida 5V con una corriente de unos 250mA y Picos de 350mA。

    Gracias de nuevo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rufino:

    其中 Vin= 24V、Vout= 5V 且 Iout= 0.25A

    得出的功率耗散(Pd)=(24-5)* 0.25 = 4.75W。

    器件允许的最大结温为125C。

    现在计算结温(Tj)=环境温度(Ta)+ Pd * RθJA

    RθJA ≤(Tj - Ta)/ Pd =(125-25)/4.75 = 21.05 °C/W  

    从数据表可知  、RθJA (对于 KVU)= 30.3 °C/W、 RθJA (对于 KCS)= 19 °C/W、 RθJA (对于 DCY)= 77.7 °C/W

    从此、您可以使用的唯一封装将是 KCS、而部件号将是 UA78M05IKCS

    但是、当您的负载变为0.35A 时、KCS 封装将出现此问题

    TJ = 25 + 19*((24-5)*0.35)= 151.35 °C  

    不建议对器件执行此操作、器件可能会进入热关断状态。 因此、不建议将该部件用于您的应用。

    此致、

    Bobby