This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:ADC 转换时间

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466881/bq27542evm-adc-conversion-times

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

您好!

问题1:
"特性"中的"转换时间"是否仅指转换时间?
或者它是否包括采样时间?
如果不能、采样时间是多久?

问题2:
如果存在电池电流和电芯电压、如所附的"电流波形"、我认为由于转换时间而引起的电池电流和电芯电压之间的相移会导致 FCC 计算出错、这是否正确?

问题3:
为防止相移导致的误差、我想在充电电流(-200mA)和放电电流(3A 脉冲)之间设置一个暂停时间。
由于转换时间为1秒、因此我要将其设置为1.5秒以提供误差裕度。
这是正确的吗?(附件:添加了暂停时间)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在内部与团队核实这一点、请预计会延迟回复。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellio,

    确认进度如何?

    我现在想得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ]"特性"中的"转换时间"是否只指转换时间?
    或者它是否包括采样时间?
    如果不是、采样时间是多久?[/QUOT]

    这应该是采样时间和转换时间。  

    此致、

    Jonny。