This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:bq27220的寄存器更新问题

Guru**** 2499235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466538/bq27220-register-update-issue-with-bq27220

器件型号:BQ27220
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我们正在 校准 bq27220测量仪表 IC。
我遇到了一个问题、即 Design Capacity 和 Full Charge Capacity 值在寄存器0x929D 和0x929F 中更新、但在寄存器0x3C 和0x12中没有反映。
您能否就确保这些更新准确反映在相应的寄存器中所需的过程提供指导?

是否需要任何其他命令或同步步骤来实现此目的?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以给我发送一下 bqStudio 中 Advanced Comm 选项卡的屏幕截图吗?  

    此致、  

    Jonny。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 bqStudio、而是按照 BQ27220编程手册中提到的步骤操作。



    之所以不使用 bqStdudio、是因为创建一个黄金映像写入 OTP 存储器、从而使其不可更改、这可在电池更换时防止重新校准和刷新的映像。 请多多指教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是不正确的。 您可以使用 bqStudio 更改黄金映像。 将黄金映像编程到测量仪表上并不意味着您无法更改配置。 此外、您必须使用 BQStudio 来获取黄金映像闪存流文件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。

    然后、您能说明一下我需要在 bqStudio 中输入哪些参数(假设我使用的是210mah LiPo)。

    我需要执行正确的步骤、在生成黄金映像之前应该遵循这些步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有多个文档、介绍了如何开始使用电量监测计以及如何配置电量监测计。 您可以参考 EVM 用户指南校准指南。 

    此外、之前的几个 E2E 也使用了入门流程。 我还建议搜索以前的 E2E 主题。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!
    感谢您的回答。
    您能否 提供有关在将新值写入其寄存器后刷新或复位 TI 电量监测计 IC 的命令或过程的信息?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不确定您在这里要寻找什么、但您可以使用 RESET 命令来重置电量监测计。  

    此致、  

    Jonny。