This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USB-C 拉电流器件实现

Guru**** 2499235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468402/tps25751-usb-c-sourcing-device-implementation

器件型号:TPS25751

工具与软件:

您好、提前感谢您!

我们计划使用 TPS25751来实现 USB-C 供电设备端口(UFP 数据角色、供电电源角色、无 DRP、它将仅充当供电方)。
我们需要使用 MCU 通过 I2C 控制和配置 TPS25751。 我们已看到您提供了一个 GUI 来配置 PD 控制器、但我们仅希望使用 I2C 自行实现。 这是否可行、或者 在使用 TPS25751之前我们必须在外部对其进行刷写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeronimo:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    我们计划使用 TPS25751来实现 USB-C 供电设备端口(UFP 数据角色、电源角色、无 DRP、它只能用作供电设备)。
    我们需要使用 MCU 通过 I2C 控制和配置 TPS25751。 我们已看到您提供了一个 GUI 来配置 PD 控制器、但我们仅希望使用 I2C 自行实现。 这是否可能 ?或者在使用 TPS25751之前我们必须在外部对其进行闪存?[/QUOT]

    正确的、必须将默认配置刷写到 PD 控制器中。 启动时、PD 控制器将处于补丁模式、因此您必须具有可以通过 I2C 或外部 EEPROM 加载到 PD 控制器上的配置。

    加载此配置后、您可以使用 TRM 根据需要随时更改设置!

    谢谢!

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回答、Kevin、

    抱歉、如果我误解了这一点、但可以肯定的是、根据您的说明、我知道我们可以通过 I2C 或外部 EEPROM 进行所有初始配置、并且我们在首次使用前不需要使用任何其他编程接口? 抱歉、如果我是重复性的、但我们必须确保我们可以将 PD 控制器中的所有配置与主 MCU 一起完成、然后再将其集成到 PCB 中。

    另外、TRM 一词具体是什么意思? 技术参考手册? 我们在数据表中未找到任何 TRM 参考。

    再次感谢 Kevin!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeronimo:

    不用担心、很高兴能提供帮助!

    抱歉、如果我误解了这一点、但可以肯定的是、根据您的解释、我明白我们可以通过 I2C 或外部 EEPROM 完成所有初始配置、并且在首次使用前我们不需要使用任何其他编程接口? 抱歉、如果我是重复性的、但我们必须确保我们可以将 PD 控制器中的所有配置与主 MCU 集成到 PCB 中。

    在线 GUI 可用于获取所生成器件的基本配置和固件。  在 GUI 中配置 PD 设置后、您 将创建一个二进制映像(由 GUI 自动完成)、您可以将其存储在外部 EEPROM 中、也可以将该二进制文件加载到 MCU 中并通过 I2C 这样加载配置。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafl1/slvafl1.pdf?ts = 1738262410067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25751 

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucr8a/slvucr8a.pdf?ts = 1738262411790&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25751 

    我已经链接了更新流程和上面的 TRM! 您也可以在产品页面上找到更多文档。

    谢谢!

    Kevin