This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:外部偏置条件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468398/lm5190-external-bias-conditions

器件型号:LM5190

工具与软件:

我正在考虑将 LM5190用作 CV/CC 电池充电器。  我的输入电压为18V、标称输出电压为16.5。  VIN 有时会断电并被隔离。

数据表中提到了"当使用 BIAS 作为电源时、VIN 电压在所有条件下必须大于 VCC 电压、以免损坏控制器。"   这是否意味着如果外部偏置 Vin 必须始终大于偏置?  如果我将 Bias 连接到 Vout、这将导致任何问题、例如 VIN 断开连接时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Myles  

    偏置是外部的、VIN 必须始终大于偏置=>是的、您的理解是正确的。  

    如果将 BIAS 连接到 VOUT、是否会导致任何问题? 例如、当 VIN 断开连接时?==>如果在 BIAS=VIN 和 VOUT 未完全放电时、通过强制 VOUT 接地、器件可能会损坏。 如果 VIN 引脚与外部输入电源断开、并且通过将 EN 引脚接地来禁用器件、则器件不会损坏。   

    有一条从 VCC 到 VIN 的内部二极管路径、如果大电流流经此内部二极管路径、器件可能会损坏。   

    - EL