This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2930:REF2930AIDBZT 的过冲输出电压

Guru**** 2593650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469163/ref2930-overshoot-output-voltage-of-ref2930aidbzt

器件型号:REF2930

工具与软件:

你好  
我使用了一个具有"REF2930AIDBZT"器件型号的基准电压元件、 在我的设计中为 需要高精度基准电压的放大器提供3V 电压基准  
这是我设计的原理图:

问题是、现在在电路板上、 U601 (电压基准分量)的输出电压为3.29V、而不是3V。 电路板上的输入电压不存在问题、输入电压为3.3V、并且由该参考元件提供的元件不会产生过流消耗。 如果您能回答我的问题、为什么我看到的电压高于预期?我真的很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarvenaz、

    感谢您提醒我注意这一点。 这是 REF29的意外行为。 您能尝试以下操作吗?

    1.将 C605替换为电容值较低的器件、例如:1µF。

    2.如果降低电容没有任何变化、请移除输出电容。

    3.从电路板上移除 REF29并测试其是否与电路的其余部分隔离。

    此外、您能否提供 REF29输出的示波器捕获?

    谢谢!

    Jackson