This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950支持低电压高电流 PSFB 应用

Guru**** 2497295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468848/ucc28950-ucc28950-supported-for-low-voltage-high-current-psfb-application

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!  

我正在设计一个直流-直流转换器,规格如下:  

a)输入电压:20V-60V

b)输出电压:24V 和48V 可选。

c)输出功率:额定1kW、峰值1.5kW。

您能否认为 UCC28950是控制器的理想选择? 如果不是、您能向 TI 推荐任何更好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    这是适合您的应用的控制器。  以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  应用手册中有一个指向 Excel 工具的链接、该工具使用相同的计算来完成您的设计。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、