This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5185:电源芯片选择

Guru**** 2497295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25019, LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466797/lm5185-power-chip-selection

器件型号:LM5185
主题中讨论的其他器件:LM25019LM25017

工具与软件:

大家好!

我需要一个直流/直流隔离转换器。  

Flybuck 转换器应满足给定的规格。

输入--24V

输出范围- 3.3V/3.3V 40mA                   

如果您有任何符合此规格的直流/直流转换器器件、敬请告知。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    您可以考虑在 Fly-Buck 拓扑中使用 LM25019。  请访问 https://www.ti.com/lit/ug/snva611b/snva611b.pdf、 其中正在使用 LM25017、但您可以针对您的40mA 负载应用将 IC 替换为 LM25019。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    我是否可以假设该问题已经解决、因为一周没有活动?  现在我关闭此主题、欢迎添加新帖子以重新打开它。  

    谢谢!

    Youhao