This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:一些问题

Guru**** 2497515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460182/tps25730-some-questions

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

嗨、团队:

我正在考虑采用结合了 TPS25730D 和 TPS25751D 的配置。 TPS25730D 连接到 PD 适配器、该适配器通过 TPS25751D 的 PPHV 为器件充电、电压为12V。
当 PD 适配器断开连接时、器件将通过 VBUS 在内部供电。
换句话说、我希望 TPS25751D 用作 DRP。
我有以下问题。

当 PD 适配器断开连接时、TPS25730的 PPHV 继续从器件接收电源。
是否存在任何关于发热的问题?

2.当 PD 适配器从状态1连接时、电压击球是否有问题?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您想制作一个简洁的方框图来展示您的意图吗? 这将有助于我清楚地回答您的问题。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    感谢您的答复。
    你有什么好嫉妒的?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清:

    PD 适配器12V 是 Type C 端口、只会向 TPS25730供电。 在这种状态下、TPS25751会充当平板电脑端口的供电方。

    2.当没有电源连接到 PD 适配器12V 时、平板电脑设备需要通过 TPS25751充当系统电源。

    以上两点是否正确?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    感谢您的答复。
    我误点击了已解决的按钮。

    1. PD 适配器12V 是一种 Type C 端口、仅为 TPS25730提供电源。 在这种状态下、TPS25751会成为平板电脑设备端口的来源。

    通过 TPS25730、为 TPS25751的 PPHV 提供12V 电压、进而为平板电脑供电。
    换句话说、我想用12V 而不是5V 为平板电脑供电。

    2. 当没有电源连接到 PD 适配器12V 时、平板电脑设备需要通过 TPS25751充当系统电源。[/QUOT]

    正确。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我对您应用的理解、您只需要 TPS25751。 此应用不需要2个 PD 控制器。 TPS25751能够协商12V 电压。

    关于您最初的问题、我认为12V 时的发热没有问题、因为这些 PD 控制器专为所有 USB-SPR PD 电压和电流而设计。

    如果您选择连接 TPS25751和 TPS25730的 PPHV 电源轨、并且每个端口都在协商不同的电压、那么您可能会遇到问题。 但您需要一个更详细/更清晰的体系结构来确定这些问题/解决方案是什么。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我的理解是、每个器件都需要与 PD 适配器进行 CC 协商、以及与平板电脑进行 CC 协商、但使用一个 TPS25751可以实现这一点吗?
    如果是、应该使用哪种电路配置?

    [报价 userid="552767" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460182/tps25730-some-questions/5610352 #5610352"]如果选择连接 TPS25751和 TPS25730的 PPHV 电源轨、并且每个端口协商不同的电压、则可能会出现问题。 但您需要更详细/更清晰的体系结构来确定这些问题/解决方案是什么。

    我可以提供什么?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不清楚您的设计的目的和功能。

    您有两个 Type-C 端口、其电源路径直接连接在您的图中。 如果 TPS25730主动为12V 供电、并且 TPS25751协商了非12V 的拉电流或灌电流合约、那么您可能会遇到问题。 您是否计划使用降压/升压转换器来连接内部电源轨、或者您是否计划仅允许与 TPS25751签订12V 合约? 或别的什么东西吗?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我想做的逐状态说明。
    1.连接 USBPD 适配器后
    使用 PD 适配器的12V 电压为平板电脑充电。
    TPS25751由适配器供电。
    此外、平板电脑和设备通过内部集线器相互通信。
    2.未连接 USB 适配器时
    电源由平板电脑供电。
    USBHUB 还由平板电脑供电、这些设备通过内部集线器进行通信、方式与未连接适配器时相同。
    3.当平板电脑已连接且稍后连接 PD 适配器时
    从 PD 适配器切换到电源。
    换句话说、它将处于状态1。

    我认为需要两个设备、因为这些 PD 适配器和平板电脑都需要 CC 协商。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    您是否曾与 Jeffrey Chung 合作过?

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我不知道杰弗里先生。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉。 我正在与同行一起为您建议的系统制定一个合适的解决方案、现在我已经完全理解了这一方案。 我会在明天尝试给你答案、但可能会在星期一晚了。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    感谢您考虑使用该解决方案。
    我期待着你的答复。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、  

    康纳目前不在办公室。 请预计会有一些回复延迟。 提前感谢您。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我回到办公室,等待同事回到我身边,希望今天(最晚明天)。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步挖掘后。 这种类型的实施会构成 USB-USB PD 直通、我们目前不支持。 其中一个原因是执行将不符合 USB。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner:

    我很抱歉、我不太明白您说的是什么。
    我该如何处理?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类解决方案通常称为 USB 直通设计、我们目前尚不支持此类器件。

    我建议查看一个具有 EC 和电源多路复用器的系统。

    此致、

    Conner