This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:BQ25758是否可以由 TPS25751和#39 I2C 控制?

Guru**** 2629835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, BQ25758, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466417/bq25758-can-bq25758-be-controlled-by-tps25751-s-i2c

器件型号:BQ25758
主题中讨论的其他器件:BQ25756TPS25751、、、 TPS55289

工具与软件:

当尝试使用 USBCPD 应用自定义工具配置 TPS25751时、BQ25756作为其中一款电池充电器呈现。
我不想从电池供电、想使用 BQ25758。 是否可以配置 TPS25751和 BQ28758的组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroaki、

    感谢您耐心等待。 是 BQ25758的应用工程师。 让我给 TPS25751的专家讲一讲、他们会马上回来。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamazaki-San:  

    TPS25751目前没有针对 BQ25758的集成支持、您能否提供有关您正在设计何种终端应用以及需要哪些 PD 功能(即电源角色、数据角色、拉电流和灌电流 PDO、电压和电流额定值等)的更多详细信息?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan 和 Raymond、感谢您的回答。

    最终应用是 测量仪器。

    我正在寻找一个 PD 控制器和一个 DC-DC 转换器的组合、能够满足以下需求:

    • USB-USB PD 可用作可配备直流桶形插孔的器件的子电源。
    • 在灌入模式下、应支持通过 PD 以15V/3A (45W)接收功率。
    • 在供电模式下、它应使用直流/直流转换器对来自直流桶形插孔的电源进行升压或降压、并输出15V/3A。
    • 无需为电池充电。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS55289工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamazaki-San:  

    当 TPS25751处于灌入模式时、汲取的15V/3A (45W)在哪里? 是否计划通过 PD -> DCDC ->系统的供电?  

    您是否有关于此设置的方框图? 您提到了 直流桶形插孔、因此我对 TPS25751处于灌入模式时的工作原理有点困惑。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    在灌入模式下、如果45W PD 功率能够直通系统电源、效果会很好。

    目标是将来自一个直流电源的电源分配给两个器件。
    我想知道是否可以使用如图所示的 PD 从拉电流模式向灌电流模式(它们具有相同的电路)馈电。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamazaki-San:  

    TPS25751是否打算控制 TPS55289? 或者、是否有一个 MCU 将根据协商的 PDO 处理 TPS55289的 I2C 配置?

    此时 TPS25751不提供对 TPS55289的集成支持、TPS25751中嵌入的唯一集成 I2C 控制是数据表和 GUI 中列出的 BQ 电池充电器。  
    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法使用 I2C 从 TPS25751控制 BQ25758或 TPS55289。

    实际上、我不需要完整的 PPS。 我只需要在5V3A 和15V3A 之间切换。 是否可以准备好这两个电源、将其输入到 TPS25751的 PPHV 和 PP5V、并通过打开和关闭 TPS25751的内部 FET 来切换电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamazaki-San:  

    事实上、我不需要完整的 PPS。 我只需要在5V3A 和15V3A 之间切换。 是否可以准备好这两个电源、将其输入到 TPS25751的 PPHV 和 PP5V、并通过开启和关闭 TPS25751的内部 FET 来切换电压?

    是的、这是可能的。  

    另一种可能性是使用 TPS25751 GPIO 事件来配置直流/直流反馈引脚。 您可以使用这些事件配置 TPS25751 GPIO 引脚、以便在协商特定拉电流 PDO 时切换。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin