This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171-Q1:设置为200mA 时、BQ25171-Q1未报告充电

Guru**** 2498065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468816/bq25171-q1-bq25171-q1-not-reporting-charged-when-set-to-200ma

器件型号:BQ25171-Q1

工具与软件:

大家好

我们使用 BQ25171-Q1为锂聚合物电池充电、其中 Ilimit 设置为200mA (1.5K)、Vset 4.1V (24K)超时5小时(100K)、没有温度测量(10K)。

充电器序列符合预期、在200mA 处充电快、然后在电量达到4.1V 时篡改电流。 完全报告充电和可恢复故障(10和01 STAT 引脚)、但绝不报告已充电(STAT 引脚均为低电平)。 电流会很好地下降到远低于20mA 200mA ISET 阈值的10%的值、但仍报告为正在充电。

有什么建议吗?

此致

Tony Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指 (Stat 引脚都为高电平)充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony

    在您的测试设置中、您是否在输出端和电池之间使用了电流表?  我们已经看到电流表分流电阻会导致其他单元的端接出现问题。

    此外、还可以使用 ISET 引脚电压来监控输出电流。  ISET 电流是输出电流样本、比率为1比300。  200mA 的电压为1.0V、20mA 的电压为100mV。