This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:我在主栅极脉冲出现问题、其中我得到了 AUX 但没有得到主栅极脉冲

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22495, UCC2897A, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465067/ucc2897a-i-am-having-issue-at-the-main-gate-pulse-where-i-get-aux-but-not-main-gate-pulse

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:PMP22495、、 TL431

工具与软件:

你好

关于 PMP22495设计、我在使用 UCC2897A 的交流/直流应用中遇到了一个问题。 但这里我没有使用自动加载偏置、而是使用了控制器的辅助偏置。

这是我观察到的波形、其中黄色位于 PMP22495中的 UCC5304D 输入端、辅助端、蓝色为主 MOSFET 的栅极。

此处、此应用是针对90VAC 至264VAC 设计的。

我将提供这些控制器  

开关频率为100kHz、输出为15V/8A  

变压器比 Np/Ns 为3.5、且偏置也是相同的比值

RDEL 为8.25K

Ron 为160K

ROFF 为240K

RSLOPE 为5K

VDD 为1uF  

至于偏置绕组 VCC、电容器为320uF/50V

我通过基于发射极跟随器的线性稳压器直接从体电压提供 VIN。

我想主栅极脉冲很快关断、但 AUX 脉冲用于完整占空比。

请帮我解决这些问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、如果 VCC 偏置电容非常高(例如320uF)、那么如果导通时间过长怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT 和 AUX 应该具有几乎相同的波形。 看起来 IC 已损坏-您可以更改为新的 IC 来尝试。

    损坏可能来自电路板上短接至地的 OUT 引脚。 因此、在 IC 上电之前、请检查引脚到接地电阻、以确保没有短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI SIR 辅助波形与 PMP22495中的相位差。NMOS 用于反转脉冲。 我观察到 OUT 引脚与主 MOSFET 隔离。 我观察到的情况是、输出仅适用于较小的占空比、而 AUX 则适用于保持90%的占空比。 我观察到 SS 引脚处有三个连续的 TRANGLES、从0变为2.5、然后从2.5变为0、再变为0变为2.5伏。

    这个问题还没有解决,但观察到了这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请测量 UCC2897A 的 AUX 和 OUT、确定 UCC2897A 首先是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我测量它、就像下面的主 OUT 脉冲是 AUX 的、上面是 OUT 的脉冲一样。

    根据我的观察结果、即使频率设置为100kHz、AUX 也显示初始频率为200kHz、或者只是跳过一个脉冲

    而在 SS 引脚中、出现三角波或波形、从0.6V 变为2.6V、然后从2.6V 降至0.6V。

    请帮忙。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2897A OUT 和 AUX 在这两个引脚上应该具有几乎相同的波形。 IC 看起来损坏。 您需要更改为新的 IC 以进行检查。 确保 OUT 与接地之间没有短路或低电阻  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请查找功率级原理图

    黄色指示灯熄灭、蓝色指示灯为 AUX

    通过100VDC 到380VDC 观察到。

    它由 JFET 供电。

    我还将分享原理图。

    因为接近禁用引脚的电路针对输出 OVP 的断续模式。

    出于测试目的、我已禁用所有外部保护。

    我将栅极电阻更改为10E、将 CBIAS 更改为320uF。

    请帮忙。

     

    脉冲是这样的,即使从启动。不像任何尖峰它的纯方波,但占空比非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEM.zip

    打开 ZIP 以获取原理图 HD 图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 UCC2897A 的以下波形:

    CS 引脚

    FB 引脚

    VDD 引脚

    OUT 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0121.WAVEFORMS.zip

    大家好、请找到功率级引脚的波形、其中黄色输出、蓝色表示相应的引脚。

    但 FB 引脚为5V、与 VREF 相同、在开关期间它没有变化。  

    一旦我更改了 IC、并将其与除 RON ROFF RDEL RSLOPE VDD CAP VREF CAP SSCAP 和 RF CCS RC 之外的其他电路隔离开来之后、 所有这些我打开了全新的 IC。 我已在外部提供了 LINEUV 引脚的1.3VOLTS、并将 LINEOV 引脚接地。 并对 VDD 使用隔离式15VOLTS PSU。

    但没有任何改进、我将获得相同的200ns 脉冲。

    请帮助。

    我认为 RSLOPE 或 CS 可能有任何问题。

    且输出电压为15V、LO = 68uH。 变压器为 Np=21、Ns=6、NB=6、频率为100kHz。 变压器一次侧电感为1.54mH。 RON 值中的占空比为0.6。

    请使用上述数据、并希望它能够帮助解决问题。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请查找功率级原理图

    黄色指示灯熄灭、蓝色指示灯为 AUX

    通过100VDC 到380VDC 观察到。

    它由外部 BJT 供电。 用于启动的线性稳压器

    我还将分享原理图。

    因为接近禁用引脚的电路针对输出 OVP 的断续模式。

    出于测试目的、我已禁用所有外部保护。

    我将栅极电阻更改为10E、将 CBIAS 更改为320uF。

    请帮忙。

     

    脉冲是这样的,即使从启动。不像任何尖峰它的纯方波,但占空比非常小。

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 CS 和 OUT 波形、CS 具有非常高的噪声、它看起来 CS 噪声关闭。 因此需要降低噪声。  您可以将 C26从100pF 增大到高达1nF、以查看 CS 噪声是否可以降低、OUT 脉冲是否可以更宽。

    还请提供用于显示的电路板布局。  

    VDD 将进行向上和向下查找。 为了帮助调试、您可以临时使用14V 的外部电压源和一个二极管连接到 VDD 引脚、以避免这种上下波动、因此允许您检查转换器的其他行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之后我就使用了外部源。 但没有变化。

    我认为 ss 不会超过2.5、这意味着 ss 引脚在 OUT 导通时立即放电。

    强制 SS 放电的条件是什么。

    能不能介绍 UVLO 和 SS 的使能?

    我将与 Increasing CCS 进行检查并通知您。

    我实际上设置了一个仅具有控制电路(不含反馈、仅具有 RC)的新硼。 但同步是一样的。 有吗? 是否存在与斜坡补偿相关的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、首先降低 CS 噪声、然后向我发送这些 CS、VDD、VREF、OUT、FB 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../waveforms2.zip

    我发现问题、是由于噪音、线路 UV 引脚的问题。 我在接地电阻器上增加了47nF。

    现在有了很大的改善。 但如果未将 OUT 连接到 MOSFET、脉冲正常、但在连接之后。 如果您看到名为 VDS and GATE 的波形、则表明 VDS 中存在噪声、并且栅极宽度不是太大。 我随附 MOSFET 数据表。 请根据原理图进行浏览。 我必须要做什么。

    抱歉 PIC 与 VDS 和 GATE 实际上是只有 VDS。 另一个是开关噪声、而不是栅极信号。

    CBIAS 为320uF。 输入电压为120VDC。

    VDD 与斜坡 VREF 与方波相同。

    FB 与 VREF 相同。 因为在输出无电压时。

    与 CS I 进行检查。 但门是不好. 更正后、我将共享。 谢谢

    请让我知道接下来该怎么做。

    MOSFET 主产品说明书:  infineon.com/dgdl/Infineon-IPT60R105CFD7-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46271bf4f920171df2a7e5530ef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 CS 波形和 OUT 波形。 我怀疑是 CS 噪声导致的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明天提供。 但是、该导通时漏极波形之间的尖峰是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定栅极波形为什么是这样的、您需要从 OUT 引脚波形和 CS 引脚波形进行检查、以帮助了解栅极波形为什么是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、洪先生。

    非常感谢您的帮助。 我发现这个问题与理由有关。 CS 接地和 LINEUV / UV 接地应位于信号接地、但连接到电源接地、从而产生噪声。

    我将接地从 PGND 更改为 GND。 这样我就会得到连续脉冲。 但现在发现了一种新的问题。 这些是输出一旦打开需要近3秒从零到15V . 在施加负载时、电压下降敬请帮助我解决此问题、我将附加 fb 引脚波形以及漏极谢谢。

    已连接反馈和补偿 RCOMP 为39K、Ccomp 为1nF、Cz 为100pf。 请帮我解决输出电压问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有您提到的反馈附件。  

    您是否检查了软启动、而 VDD 波形发现3秒是由于 VDD 冲洗、软启动或其他原因造成的。 您需要捕获 SS、VDD 和 OUT 波形、才能查看 OUT 何时开始显示脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一个回复中发送的波形是反馈。 我将共享 SS、VDD 和 OUT 的波形。 另一件事是、当我施加1A 的负载时、它的电压从2V 变为15V、并在大约3秒钟内稳定下来。 这是否与补偿有关?

    因为 Css 为0.1uF、就是这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更改负载期间 CS、VDD、FB 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请标记哪一个是 FB CS VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色表示 VDS  

    蓝色是 FB

    我发现 延迟上升是由于补偿。 我将补偿更改为 Rcomp 51k、将 Ccomp 更改为47nF、 将 Cpole 更改为100pf、然后将电阻器并联更改为光耦合器、从而将 TL431从10k 偏置到1k

    现在 Rf 为2.2k、CCS 为220pf、Rslope 为180k

    现在、脉冲是连续的。 和输出稳定。 15V  

    但现在我遇到了新的问题、通常我现在使用100VAC 输入进行测试 、但随着我提高输入电压并转到230VAC、它的工作原理就不同了。 但是、如果我在230VAC 时开启、它会受到某种保护、漏极峰值是输入的两倍。

    我将共享漏极波形。  

    CCL 为22nf。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不理解您的描述、您能否说明:

    -当电源在100Vac 时,转换器不工作,直到你提高电压到230VAC 然后转换器工作正常-这是你想说的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、当我应用100VAC 时、转换器开始工作。 但当我施加230并打开开关时、转换器会进行某种保护。但如果我在100VAC 时打开开关、然后如果我使用自耦变压器增加到230。 在230VAC 时也起作用。 但是、如果您直接施加230 Vac 的电压、然后将其打开、将其变为无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您在上电时施加230VAC 时、请提供以下波形、以帮助找到230VAC 上电为何显示保护以及触发了哪些保护。 如果没有以下波形、它就无法帮助找到原因。

    CS 引脚

    FB 引脚

    VDD 引脚

    OUT 引脚

    SS 引脚