This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:单节电池独立式 LiFePO4电量监测计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469097/bq34z100-single-cell-stand-alone-lifepo4-fuel-gauge

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

您好!

我正在寻找一个简单的电量监测计、它可以通过4个 LED 指示电池的容量。 电量监测计必须独立、不需要用户进行任何预编程。 使用的电池是 Narada FE100A 3.2V 100Ah LiFePO4电池( www.evlithium.com/.../narada-fe100a-100ah-lifepo4-battery.html )。 电池组中只有一节电池(1s1p)。 最大充电和放电电流为2A

BQ34Z100是否满足上述要求? 它有很多 I2C 功能、因此我觉得如果没有 MCU 或预编程、它将无法工作。

您会建议我使用什么?

谢谢、此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samo、

    我们的产品系列中的所有监测计都不是独立的、它们都需要编程/配置。

    此致、

    Adrian