This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:可以将输出电压连接到 SYNC 引脚以强制进入 PWM 模式吗?

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468646/tps7h4010-sep-is-it-ok-to-connect-output-voltage-to-sync-pin-to-force-pwm-mode

器件型号:TPS7H4010-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H4010EVM

工具与软件:

您好!

我将 TPS7H4010用作第一级电源转换器、以便从6V 至30V 的输入电压范围生成5V 电源轨。 我希望直流/直流转换器在强制 PWM 模式下运行。

由于输入电压范围非常大、因此从电源设计电阻分压器来在 SYNC 引脚上实现高逻辑电平具有挑战性。 可否使用输出电压(5V)通过无源滤波器驱动 SYNC 输入逻辑?

感谢您的帮助、
Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thibaud、

    虽然这不是我们直接验证的配置、但我对使用 VOUT 在 SYNC/MODE 上驱动逻辑高电平没有任何问题。  

    如器件的 EVM (TPS7H4010EVM)中所示、另一个选项是将 SYNC/MODE 连接到器件 VCC 引脚、以将逻辑高电平置为有效并进入 FPWM 模式。

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的答复。 我要尝试包含将  SYNC/MODE 连接到 VCC 的解决方案。

    感谢您的支持。

    Thibaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴提供帮助、 Thibaud。

    我将关闭该主题、但如果出现问题、我会随时作出回应。

    谢谢!

    Andy