This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4011-SP:航空级难以至扩展温度等级的引脚对引脚可替换电源稳压器

Guru**** 2497515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4011-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469138/tps7h4011-sp-space-hard-to-extended-temperature-grade-pin-to-pin-replaceable-power-regulators

器件型号:TPS7H4011-SP

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们正在进行基于3U VPX 的设计、我目前正在研究电源稳压器的选择。 我们需要航空级(RAD 硬)直流/直流转换器、该转换器在工作温度范围内的可更换转换器中具有引脚对引脚/压降。 这是为了首先使用 扩展温度级转换器测试原型、然后稍后将其替换为航天级转换器。 TI 是否提供了此类电源稳压器产品系列?  

我的要求:

VIN:5-12伏

输出电压:09V、1.2V、1.5V、1.8V、3.3V 和5V

提前感谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kiran:

    遗憾的是、我们的器件专为太空应用而设计、因此我们没有此类引脚对引脚兼容器件。

    对于原型用途、我们推荐器件的/EM (陶瓷)或-SEP (塑料)可订购版本。

    根据您当前的要求、如果您在寻找开关稳压器、则最近发布的 TPS7H4011-SP 可以满足您的要求。

    谢谢!

    Andy