This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A-SP:误差放大器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468644/uc1845a-sp-error-amplifier

器件型号:UC1845A-SP
Thread 中讨论的其他器件:UC1845A

工具与软件:

大家好

 误差放大器偏置到5V (如图17中所示)还是2.5V (如功能方框图中所示)?

此致

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    显示误差放大器附近2.5V 的方框图表明这意味着是输出或输入。
    它偏置到5V

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好。  

    谢谢你的回答,但不知何故,它对我没有意义...或者我们误解了彼此

    在这里、基准是2.5V、在图17中、基准是5V

    我需要为反馈电路设置哪个电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    感谢您指出这个问题。
    基准电压为2.5V
    E/A 偏置到5V

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    我在数据表中发现了另一个错误

    图20和21的 Y 轴(眩晕)应互换。 你同意吗?

    BG

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 UC1845A 时、占空比与时序电阻范围之间的关系如何? 例如:2k 电阻是否对应于80/2 = 40%的最大占空比?

    此致 Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    我不同意应该换用它们。
    他们对我来说是正确的。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    您必须在此处正确除以2。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好  

    如果我这样显示该怎么办? 左侧(图20)应该是 Y 轴上的频率、而不是占空比! 在图21中、占空比而不是频率。

    关于我的假设2k = 40%占空比、是什么?

    此致

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    标题不正确是的。
    2K 对应的占空比约为40%。

    谢谢!
    Daniel