This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090EVM-001:为何无法在 TPS40090EVM-001中测量相同的闭环波特图?

Guru**** 2497505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466250/tps40090evm-001-why-can-t-i-measure-the-same-closed-loop-bode-plot-in-tps40090evm-001

器件型号:TPS40090EVM-001

工具与软件:

以下是我使用的测量工具。

测量连接方法是否存在错误? 或者是否有其他问题?  

测量电路:TPS40090EVM-001 
测量波特图设备:Venable 模型6305 
电源:Chroma 62012P-80-60 
负载:电子负载 C.C:10A 
输入电压:12V 输出电压:1.37V 输出电压:10A 

感谢您的回答 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将在 FB 和 VOUT 之间注入100mV 电压、这是很大的电流供转换器匹配。 我建议将注入电平设置为10mV、然后查看这是否有助于绘制波特图。

    如果这样无效、请从注入隔离变压器和示波器探头发送连接图片。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我把它更改为10mV、然后再次执行它、 
    但仍然没有改善。 
    注入隔离变压器通过 BNC 连接到鳄鱼夹。 

    此致、六月
        
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    后来我发现1:1变压器有问题、所以我更换了它、问题解决了。 
    非常感谢您的帮助。 
    VIN = 10V IO = 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    我很高兴问题得到解决。 我将结束该主题帖。

    此致、

    Maha