This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:TPS63051:PFM /PWM 模式选择引脚的 VIH 和 VIL 电压电平

Guru**** 2498055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467583/tps63051-tps63051-vih-and-vil-voltage-level-for-pfm-pwm-mode-selection-pin

器件型号:TPS63051

工具与软件:

团队成员、您好!

请向我们提供 PFM 模式选择引脚的 VIH 和 VIL 电压要求。  数据表仅指定了 EN 和 ILIM0引脚的逻辑电平要求。

此致、

卡丹姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kadam、

    由于 PFM 第3行中提到了 PWM/PWM 引脚、我预计它只是在标题中被遗漏了。 目前、请假设 PFM 引脚上的电平是相同的。

    该器件的专家目前正在农历新年、因此下周将给出最终答案。 很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的答复。

    我们正在开发低功耗操作器件。  

    我们的驱动电路的工作电压范围为1.8V。  我们 PFM 是否可以在工作条件下更改 PWM/PWM 模式以实现所需的效率、以及电源电流是否会因模式变化而突然变化?

    此致、

    卡丹姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kadam、

    是的、您可以通过切换 PWM/PWM PFM 引脚来在运行期间更改模式。 通常情况下、PFM 中的输出电压略高、因此如果从 PWM 到 PFM、器件可能需要一些电流来为输出电容器充电、使其电压略高。

    此致、
    Brigitte