请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288 工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户发现在禁用 TPS61288 (EN=0)时输出电压不是0V
Vin=5.28V 且 Vout=12V。
当 EN=1时、Vout=12.5V、但当 EN=0时、输出仍约为4.9V
请帮助检查设计并输入您的建议。
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Peter、
在任何升压转换器中、从输入到输出都有一个二极管。 在非同步转换器中、这实际上是一个二极管;在同步转换器中、这是高侧 FET 的背栅二极管。 这意味着、您将在同步升压转换器的输出上看到输入电压减去二极管压降。
如果您需要将输出与输入断开、请查看具有负载断开功能的升压转换器、请参阅此处: 交流/直流和直流/直流转换器(集成 FET)产品选择|德州仪器 TI.com
此致、
Brigitte