This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:请查看 ASIL 等级

Guru**** 2497735 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, LP87745-Q1, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465990/lp87745-q1-please-check-about-asil-grade

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP、、 TPS6594-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 LP877451A1RXVRQ1为 AWR1843ARBGALPRQ1供电。

-您能检查硬件完整性方面的 ASIL 等级吗?

数据表中显示了"文档有助于使 ISO 26262功能安全系统设计满足 ASIL-C/SIL-2要求"、但它与安全系统设计有关、而不是硬件本身。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    您是否可以访问器件的功能安全文档? 这可在此处通过 NDA 获取: https://www.ti.com/drr/opn/LP8774X-Q1DOCUMENTS 如果您没有权限、请提交申请。  

    在此器件的安全手册附录 A 中:  

    "A.1功能安全生命周期如何应用于 TI 功能安全产品
    TI 已经修改了 ISO 26262和 IEC 61508的功能安全生命周期、以更好地满足独立功能安全要素(SEooC)开发的需求。 功能安全标准是在功能安全系统的背景下编写的、这意味着某些要求仅适用于系统级。 由于 TI 功能安全组件是硬件或软件组件、因此 TI 已定制了功能安全活动、以创建新的硬件和软件产品开发流程、确保酌情应用先进的技术和措施。 这些新产品开发流程已通过第三方功能安全专家的认证。 若要查找这些认证、请访问 TI.com/functionalsafety."

     数据表已将其列为"功能安全合规型器件"。  ti.com/functionalsafety 网站上定义了该分类。 我们针对功能安全合规型器件提供的文档列表还提供了一个列表、可帮助您作为系统集成商、帮助您  满足系统级 ASIL 要求。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您的支持。

    我发现 AWR1843AOP 的 ASIL 等级如下。 它在数据表中进行了显示。

    我的问题是 LP87745-Q1只有与功能安全系统设计相关的等级、而不具有硬件完整性等级。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    感谢您强调这一点-我看到我们 PMIC 器件列表的其他一些数据表、这两个数据表都与您展示的 AWRx 器件数据表类似。 让我内部检查一下此数据表为什么未列出相似项及其应显示的内容、并尽快返回。  

    此致、  

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    在上面我链接的安全文件夹中的 FMEDA 文档中、您可以获取这些信息。 打开 FMEDA Excel、然后转到"Totals - ISO26262"选项卡、您可以看到"Single Point Fault Metric - SPFM"。 这应该会让您获得我认为需要的价值。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您的支持。

    我想知道的是、 LP877451A1RXVRQ1在硬件完整性方面(如 AWR1843AOP)具有 ASIL 等级。

    请检查此问题。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    LP877451A1RXVRQ1没有在数据表的首页中列出它 、只是因为在该 器件发布时、以这种方式在数据表首页上列出该器件不是 TI 标准、而是您突出显示的系统行项目-您将看到的其他较新的 PMIC 器件(例如 TPS6594-Q1晚发布、以这种方式列出。 我将其作为 LP877451x 下一次数据表更新的反馈。 但我向您指出的是单点故障指标、我们也针对此器件提供了这一指标、它是确定硬件完整性级别的指标。 因此、从此处您可以找到所需的器件。  

    此致、

    Katie