This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017MRX/NOPB 烧坏

Guru**** 2497735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469080/lm5017-lm5017mrx-nopb-burnt

器件型号:LM5017

工具与软件:

您好!

这是紧急情况。

到目前为止、已有3个 LM5017MRX 在现场烧坏。

检查 IC  外观后、VIN 引脚上似乎发生了烧写。

您能帮助我们回顾一下原理图设计吗?

这适用于 54V-55V 至3.3V 转换器电路。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    这可能是由于输入电压超过了器件的绝对最大额定值。 即使电池电压最大值也是如此 电平为55V、 在热插拔期间输入电压可能会超过 Abs.max。 当器件由于输入电缆电感和陶瓷电容器而热插拔时、VIN 引脚上的电压可能会更高。 为了缓解这个问题、我建议您将电解电容器与输入电容器并联、例如22uF/100V 以抑制 LC 振荡。

    谢谢!

    Nitya