This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:在读取器件信息期间 UCD9090A 确认失败

Guru**** 2498805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464553/ucd9090a-ucd9090a-acknowledgment-failure-during-device-information-reading

器件型号:UCD9090A

工具与软件:

您好!

我们希望您能够帮助解决从读取器件信息的问题 UCD9090A 、其中主设备是 NXP MIMX8 .

我们观察到了一个 ACK 响应始终失败 在100kHz 时钟频率和上运行 ACK 响应不一致 。 请参阅随附的图像(i2c_freq_004)以供参考。

我们的设计包括 四个从器件 (包括 UCD9090A) I²C 通过 2.2 kΩ 上拉电阻器 靠近电路板上主器件的位置。 没有用于隔离的串联电阻、在测试时仅使用 UCD9090A、因为负载会产生相同的问题。 电路板当前以64kHz 的时钟频率运行。

总负载电容 的位数为:

  • SDA: 60.896 pF
  • SCL: 61.168 pF

被观测器 上升和下降时间 在64kHz 时为:

SCL:

  • 上升:416ns
  • 下降:20ns

SDA:

  • 上升:428ns
  • 下降:20ns

此外、我们还在 TI 论坛中发现了一个类似的问题。 已附加相关主题、供您参考。

感谢您提供解决此问题的指导。 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224180/ucd9090a-ucd9090a/4651400?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCD9090A#4651400 ) 

谢谢、此致、

Lavanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一些时间来研究这种行为。 我会在27日星期一之前或之前回复您。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 将等待您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细介绍这种行为的命令/命令格式? 是所有命令、还是仅某些命令都可以看到它?

    另外、还想确认:

    •  使用 TI USB 适配器连接 UCD 器件时、您是否遇到过同样的行为?
    • 总线主控是否支持时钟延展?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以通过读取器件 ID (0xFD)的 SMBus 命令看到。  如果需要、我们可以使用 i2c 传输命令尝试其他命令。

    •  使用 TI USB 适配器连接 UCD 器件时、您是否遇到过同样的行为? -
    • 总线主控是否支持时钟延展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 TI USB 适配器时没有问题、因此 UCD9090A 器件本身似乎没有问题、仅当其与此特定主器件进行通信时才会出现问题。

    我建议在使用主板和 TI USB 适配器时比较 SCL 和 SDA 波形、来尝试并确定在一种情况下可能导致 NACK 但在另一种情况下不会导致 NACK 的任何差异。 您也可以为此使用逻辑分析仪(如果有)来检查是否以预期格式发送命令。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要检查一下前面提到的测试。

    谢谢、此致、

    Lavanya