This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:TPS54394仿真

Guru**** 2498345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463855/pspice-for-ti-simulation-of-tps54394

器件型号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件:TPS54394

工具与软件:

大家好!


我将在 PSpice for TI 中模拟 TPS54394。
我是使用样本数据开始仿真的、但它无法正常工作。
下面的箭头所示的输出电流和输出电压结果不正确。

我按原样运行仿真。 我是否需要进行任何其他设置?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    我已经运行仿真、得到的结果与您相同。

    我将把这个问题交给直接支持的产品线。 他们知道器件的功能。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Hellow

    感谢您的答复。
    我正在等待产品线团队。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您是否有任何更新?
    期待您的回复。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个答复吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    很抱歉、我们支持此器件的团队正在中国假期、并将于2月5日回来、我想我的同事之前错过了此主题、因为这是 PSpice 模型团队一开始遇到的问题。

    我刚刚快速地检查了仿真、它看起来与仿真设置有关。 我刚刚将 RELTOL (V's 和 I's 的相对精度)从0.01更改为0.002、结果似乎要好得多。 我认为进一步提高准确度可以获得更好的结果、但需要牺牲仿真速度。

    由于从 TI.com 下载的模型具有只读仿真配置文件、因此您无法直接对其进行编辑。 首先、您可以单击按钮"New Simulation Profile"。 在弹出窗口中、为新配置文件命名、并选择 Inherit from "Startup-fast-trans"(已下载模型中的原始仿真配置文件)。 这会将所有参数从原始仿真配置文件复制到新配置文件。 然后可以单击"Edit Simulation Profile"按钮、可以编辑新构建的仿真配置文件。

    我没有完成整个仿真。 下面是仿真波形。 您可以看到波形得到改善。 0.002或0.001是我在新产品开发过程中自己构建某些其他 PSpice 模型时使用的规格。 我假设0.001会更好、但确实需要更长的仿真时间。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!


    感谢您的支持。

    您的过程获得了正确的仿真结果。


    此致、
    Ishiwata