This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:输出不是12v、从2V 下降到1v、然后恢复到2V

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013, LM5013-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457592/lm5013-output-is-not-12v-goes-from-2v-down-to-1v-then-back-up-to-2v

器件型号:LM5013

工具与软件:

我构建了几个用于48V 输入和12V 输出的原型电源。  我将使用第8页的原理图作为 LM5013开发板/样片。

当我提供48V 电源时、输出电压为2V、然后降至1V、再返回至2V。 为什么会发生这种情况? 请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    我相信您是指 LM5013-Q1 EVM 用户指南中提及的 LM5013 EVM 原理图。 如果您有任何其他原理图/布局、请分享。  

    此外、请捕获 Vin、Vout、SW 和 FB 节点波形以供进一步调试。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是 LM5013 EVM。 请参阅我的 Eagle 原理图。  我已经仔细检查了一下、它应该与评估板上的原理图相同。  我已经在原理图的右侧添加了可选电容器和电阻器。  请参阅照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 引脚和 Vin 范围48v IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SW 引脚和示波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     FB 引脚和示波器

    Vout 看起来像 FB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否可以重新连接示波器图?。 附加图像中的图原点不清晰。 此外、您能否确认这是在负载条件和输出电压范围内发生的?

    谢谢!

    Nitya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为微控制器供电、我也使用了您的开发板、它运行良好。  您能仔细检查一下我的原理图吗?

    我添加了几个额外的电容器和一个电阻器、这些是可选元件、您是否认为输出侧的更大电容会产生某种故障?

    是的、输出完全相同、升至2V、在2.5秒内降至1V、然后恢复至2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要连接 PGOOD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    PGOOD 用于指示输出电压是否在稳压电平范围内。 它可以在未使用时保持悬空、如果保持悬空、则不应导致任何问题。  

    在原理图中、未提及这些值、并且器件型号也不清晰可见。 请您附上 BOM 组件值或更清晰的原理图以供查看。  如果您无法提供、请帮助填写以下 Excel 表、其中包含您的运行条件和使用的 BOM 值。  

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-CWXsXlF9WP/01.00.00.0A/snvr514a.zip 

    我想让您做几次实验。  从器件输出中移除微控制器、并观察空载和电阻负载条件下的输出电压。 如果您仍然看到输出电压低至1V/2V、请告诉我。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitya、

    我在 Excel ss 中输入这些值、某些组件与我使用的组件不同。  我完全复制了 LM5013-Q1EVM 评估板数据表中的原理图。  我使用1Mohm Ruv1和330k Ruv2、 也使用453K Ω Ra。   Excel SS 关于对 Ruv2使用178k、对 Ra 使用226k……  数据表中的错误吗? "你以为你赢了吗?

    此外、我移除了 MCU 和任何其他我认为可能短路但没有变化的组件、同样的问题。  并且用电阻器连接了 PGOOD、但仍然什么都没有。

     .   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于 RUV2、该值可能会因所设置的 UVLO 电平而异、并且考虑到 COT 模式控制的纹波幅度、Ra 值会有所不同。  

    话虽如此、我想仔细检查 BST 电容值、并通过差分探头测量 BST-SW 节点波形、以便进一步调试。

    此外、您能否在多少器件中确认出现此问题? 使用良好的 LM5013器件更换有故障的器件后、问题是否消失? 请确认。

    谢谢!

    Nitya