This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:电池充电控制器 IC

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467900/bq25731-battery-charge-controller-ic

器件型号:BQ25731

工具与软件:

我们正在使用 TI 的 BQ25731RSNR 电池充电控制 IC 为12V、7A 铅酸电池充电。 我们需要以下方面的支持:
  1. BQ25731RSNR 是否支持铅酸电池。 请找到以下图片以供参考。
  2. 如果上述电池与 IC 兼容、请向我们提供寄存器值。 请查看随附的 Excel 文件中的寄存器值。
  3. 到目前为止、我们无法正确地为上述指定的电池充电、也不知道电池连接状态。

e2e.ti.com/.../BQ25731_5F00_with_5F00_battery.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、SAI、

    BQ25731是一款多化合物电池充电器。 您只需设置最大充电电压和充电电流、然后启用充电。 它会将铅酸电池充电至最大充电电压并自动转换为恒压充电。

    您可能需要从主机或 MCU 发送命令、以便在达到目标电压时终止充电操作。

    BQ25731是一个数字器件、依靠主机进行通信。

    用户可以从默认寄存器值开始进行极小的更改。 请参见下文。  

    e2e.ti.com/.../e2e_2D00_leadacid.txt

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    感谢您的响应。 我们正在检查它。