This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050A-Q1:REF5050A-Q1输入电压范围

Guru**** 2497735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468806/ref5050a-q1-ref5050a-q1-input-voltage-range

器件型号:REF5050A-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我想知道 REF5050EIDR 输入电压范围。

数据表显示电压高达42V、因此请检查 REF50EIDR 器件是否支持高达42V 的输入电压。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junehee  

    REF5050EIDR 支持 VIN_max = 42V。  

    温度系数= 2.5ppm/C (-40至125C)

    如果您有进一步的疑问、请告诉我。  

    此致

    Trailokya