This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74704-Q1:适用于高电压应用的电源开关建议

Guru**** 2498025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468858/lm74704-q1-power-switch-recommendations-for-high-voltage-applications

器件型号:LM74704-Q1

工具与软件:

嘿、电源开关团队、

我的一位客户对 用于新项目的 LM74704-Q1感兴趣 、但该应用的输入电压高达120V。  此器件的绝对最大输入电压似乎为65V、从我能从 理想二极管/ORing 控制器产品系列中看出、 此产品系列 支持的最大电压似乎为100V。 对于此应用、您有任何设计或 IC 建议吗?

非常感谢您提供任何建议!  

-Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    遗憾的是、我们没有适用于此类高电压范围的控制器。

    此致、

    Shiven Dhir