This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:关于 ULVO 输入引脚(引脚3)的最大工作电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467928/tps7a94-about-ulvo-input-pin-pin-3-maximum-operational-voltage

器件型号:TPS7A94

工具与软件:

根据 TPS7A94数据表 第6.5章、 输入电源 UVLO 的最大电压为1、7V。

此引脚的绝对最大额定值为6V (但不是最大值、我猜不是最大值、工作电压)、第6.3章中没有关于此引脚的建议运行条件

问题:如果 Vin = 3.3V、我可以向 ULVO 输入施加5V 的电压吗?

您能否根据设备规格(第6章)进行说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    器件关闭时的电压为 V_UVLO、最大值 最低为1.7V。

    EN_UVLO (引脚3)上的电压有助于通过电阻分压器从外部设置 VON 和 VOFF。 您认为此引脚上的电压不能超过6V、否则可能会损坏器件。

    如果 IN 的电压较低、则不能向 EN_UVLO 施加5V 电压。 这是因为 UVLO 逻辑将引脚3上的电压与中的电压进行比较、并将 V_ON 和 V_OFF 设置为所需的值。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我详细解释一下我的问题: ULVO 引脚3连接到 NPN 晶体管集电极和10K 上拉电阻。 另一个引脚该电阻器连接到5V。 同时、Vin = 3、3V。  IC 以该 NPN 晶体管开关为目标来打开/关闭。 根据 TPS7A94数据表、它是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享一个原理图以便我理解?