This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:ADC 转换时间和放大器;SoH

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468499/bq27542evm-adc-conversion-times-soh

器件型号:BQ27542EVM

工具与软件:

你好

由于该主题已关闭、我的问题未得到解答、因此我将提出一个新问题。

问题1:
我在一个相关的问题中听说、转换时间包含采样时间。 采样时间是多少?

问题2:

如果存在电池电流和电芯电压、如所附的"电流波形"、我认为由于转换时间而引起的电池电流和电芯电压之间的相移会导致 FCC 计算出错、这是否正确?

此致。


问题3:
为防止相移导致的误差、我想在充电电流(-200mA)和放电电流(3A 脉冲)之间设置一个暂停时间。
由于转换时间为1秒、因此我要将其设置为1.5秒以提供误差裕度。
这是正确的吗?(附件:添加了暂停时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1、转换+采样时间应为1秒的典型值。

    2. 我不确定您在这里指的是什么、电量监测计应该不会出现收集电流和电压测量值的问题。  

    3.这个问题来自哪里? 在放电和充电之间的这一转换过程中、您目前是否发现测量的电流存在问题?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提出这一问题的原因如下

    根据此波形经过450个周期的通电、然后充电1小时(250mA)并重复上述过程约80次后、SOH 降至约80%。

    一位工程师说
    一名工程师说:"采样花费了1秒、因此必须存在一些漏掉的脉冲电流、
    "问题在于脉冲电流导致的压降、"一位工程师说、
    另一位发言者说:"问题是在短时间内重复充电和放电。
    这就是我问这个问题的原因。

    附件是导致此问题的电池的 GG 文件。
    您能说明问题出在哪里吗?

    Best regards.e2e.ti.com/.../ga_5F00_gg.gg.csv