This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-S05:为什么 EVM 消耗的电流高于器件数据表中的规格?

Guru**** 2498355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468540/lm5180evm-s05-why-evm-consume-more-current-than-specs-on-device-datasheet

器件型号:LM5180EVM-S05
Thread 中讨论的其他器件:LM5181

工具与软件:

尊敬的专家:

您是否有任何理由/见解来了解为什么 LM5180EVM 的 IQ 比器件数据表上的数据大得多?

 从"EVM 用户指南"-->关于1mA

 摘自 LM5181的数据表-->100uA

谢谢。此致、

Tsuyoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuyoshi。

    - EVM 文档中的电流是整个系统直流/直流反激式转换器的空载电流。 这不仅包括器件的静态电流、还包括来自 XFMR 和 MOSFET 的 Rdon 漏电感的漏电流。

    - DS 中的电流是设备本身的静态电流。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解了差别。

    谢谢!

    Tsuyoshi