This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:电流调节混淆- Current Scale 几乎没有任何作用?

Guru**** 2498045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463599/bq34z100-r2-current-scaling-confusion--currscale-does-almost-nothing

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ34Z100

工具与软件:

1.什么是 CurrScale (又名 Curr scale,又名 Currscale())应该实际做?

在我的观察中、更改闪存中的电流标度值(第48页、偏移31)有一个 没有影响 使用从 current()或 AverageCurrent ()报告的电流、但它 需要执行的操作 出于某种原因、请乘以 AveragePower()的值。

这是我可以从电量监测计观察到的唯一变化。 我已经使用 bq studio 和主机通信进行了测试。

我的芯片固件版本是0x0202

为了增加混淆、更改 EnergyScale (第48页、偏移32)的值似乎只是将报告的值  AveragePower ()除以、没有观察到其他变化。

Voltscale (第48页偏移量30)可产生预期的结果-报告的 Voltage ( )和 ChargeVoltage ()值除以 voltscale。

这是怎么回事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Current Scale 将报告的电流除以您设置的比例因子。 除了设置比例因子之外、BQstudio 中以 mA/mAh/A/等 为单位报告的所有参数都需要除以比例因子。

    是否确定比例因子已写入 DataFlash?

    是否使用分压器?

    您是否校准了器件?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我能观察到的。

    Current 对电流没有影响、但它确实会乘以平均功耗和可用电量。 (为什么要乘法?)

    我已在运行固件0x0201和固件0x0202的芯片上对此进行了测试、结果是相同的。

    我已经使用 BQ Studio 以及我的主机控制器对此进行了测试。

    我已将一个芯片与.srec 回流到0x0202、并重复测试。

    我曾尝试在"电池组配置"中设置缩放位、尽管它已被弃用。 没有变化。

    您能否使用真正的 BQ34Z100芯片确认预期行为?

    以下是我的步骤:

    将 BQ34z100连接到 bq studio。 没问题、所有值都在更新。 扫描已启用。 电流标度为1。

    在"Data Memory"选项卡上将"Current Scale"更改为"2"。 返回到"Registers"选项卡、电流标度现在读数为2。

    报告的电流保持不变、但平均功率和可用能量都乘以2、证明闪存中的电流标度发生了变化。

    我附上了2个屏幕截图来说明。

    电流标度为1:

    电流标度为2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    碰撞。 您能帮忙吗? 看看我的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好? 有人可以帮您解决这个问题吗?

    该芯片是否完全符合广告宣传效果?

    是否有更好的方式获得支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    尊敬的,这种行为在我的最后是看不到的 当我将 Current Scale 更改为2时、报告的电流将减半。

    我已将此报告至平方米以供进一步分析。

    如果不需要电流调节、您的系统放电是否超过32A。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统设计为可在正常运行时使用高达250A 的电流。

    请、您的芯片运行的固件版本是什么? 我可以通过为版本0x0202刷写.srec 来重新初始化我的初始化、此故障仍然存在。 我还观察到了使用 FW 版本0x0201从卷带上更换的全新-R2芯片的相同行为。

    我如何解释这种差异? 您正在使用哪个版本的 BQ Studio?

    这个问题对我来说非常紧迫、我需要很快将其投入生产、但是缩放根本不起作用。 我该怎么办?

    我是否可能含有错误的.bqz 文件? 我必须手动添加它。 您能否为固件为0x0202的 BQ34Z100提供正确的文件?

    您可以从 BQ34z100导出黄金映像以便我可以刷写芯片并重试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够重新解决这个问题并将其报告给 SQM。  

    然而、由于这是一个紧迫的问题、我们没有时间等待。

    我不确定使用的是什么感应电阻器、但只要250A 的最大放电不超过 SRN/SRP 范围、器件就不会损坏。 因此、请选择一个满足这些要求的检测电阻。

    然后使用校准选项卡调节电流、请参阅下面的主题。

    (18)[常见问题解答] BQ34Z100-G1:电流/容量调节-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在主机控制器中编程了一个外部比例因子、该因子现在可以使用、但我对精度的损失感到失望。

    您是否知道何时可以解决问题? BQ34Z100的新固件修订版会怎么样?

    我的实际感应电阻器是0.5mΩ、我使用20倍的电流和能量比例因子来适应高达640安时的设计容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我已就此向 FW 和 SQM 团队发出警报、将在下一个 FW 版本中修复。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 你有什么想法,什么时候它会准备好?

    基于广告中介绍的不起作用的功能、我对这个芯片的产品设计进行了大量投资。

    为什么您首先说无法重现问题? 您是否使用软件仿真器而不是实际的 EVM?

    此芯片的-R2版本是如何在具有如此严重缺陷的情况下将其投入生产的?

    在 TI、我感到非常失望、过去我认为您的产品是顶级的。