This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:初始工作后、IC 会烧毁并损坏 PCB

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465963/bq25306-ic-is-burning-out-and-damaging-pcb-after-initially-working

器件型号:BQ25306

工具与软件:

我们有将近50个电池供电的照明装置、使用 BQ25306为2节锂电池充电。 充电器已按照数据表设计实现:

某些装置工作正常、没有出现故障。 其他接口严重失败、以至于充电器 IC 输入端的 PCB 布线被损坏、具体请参阅以下内容:

(忽略熔化的连接器、这是在热风下拆卸 IC 时发生的)

我们已对设计进行了多次检查、PCB 和原理图设计没有制造错误或缺陷、如参考设计所示。 我感兴趣地注意到、论坛上还有另外两个人在这个芯片上有同样的故障机制、但他们都不能提供最终的解决方案。

是否有针对此问题的已知 TI 解决方案或权变措施?

如果芯片出现故障、插上电池似乎会造成故障。

我们正在为客户退回的产品修理电路板、但担心这种故障会继续发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还分析了其中一个故障电路板、移除了充电器 IC、电路板上的所有其他元件都能正常工作。 所有电容器显示为直流开路、电感器仍显示预期的电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您刚才提到"芯片好像出现故障了、插电会造成故障。" 您能否提供更多详细信息?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、抱歉、这个主题很令人困惑。 因此、我们在受控环境中对故障芯片的测试表明、引脚 VBUS、PMID、SW 和 BATT 都变为对地无电短路、从而导致芯片发生灾难性故障、在某些情况下、会因过流而对 PCB 造成重大损坏。 电池和输入过流保护在电流为3A 时生效、在某些情况下、这似乎不足以防止完全失效。 因此、这可能是一条误导性的评论。

    我要做的是确定 TI 是否知道这些器件是否存在任何常见故障模式、导致上述引脚接地短路? 我从前面的响应中得知、FET 受到了很好的保护。

    充电电源电压为12V 额定电压、并由稳压直流电源提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器保护功能具有响应时间。 如果在保护功能执行操作之前过压或过流过高、器件可能会损坏。 建议添加 TVS 二极管和限流开关、以避免潜在的损坏。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在设计中添加了 TVS 二极管。 我们仍然偶尔出现故障。 因为我已经在这里看到了至少2个其他帖子与相同类型的失败,但没有解决方案,我很想知道什么可能的原因是,所以我们可以避免它们。 重新设计和召回产品将给我们带来巨大的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于设计中的 TVS 二极管、它们的钳位电压和响应时间是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管属性、Vc、(max)= 19.9、关断电压= 12v。 响应时间< 1.0pS 至 VBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在器件启动时观察到过压情况。  我连接了开关启动的示波器轨迹。

    在上面的迹线中、通道2 (上部迹线)位于电感器输入端的 SW 引脚上。 通道3位于自举电容器(引脚15)上、通道4位于输入电容器(C1) VBUS 上。  

    从图中可以看出、当系统开启时、SW 上的峰值电压上升到20V 以上(23V)。 此外、VBUS 电压还会上升到接近20V。

    是否有已知方法可以在启动时消除这个更高的电压?

    在正常运行期间、波形如下所示、这看起来是标称值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在检查并尽快回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBUS 引脚电压由输入适配器决定。 它超出了充电器的控制范围。

    请参考 8.3建议运行条件、建议的 VBUS 输入范围为17V (包括瞬态)。

    为了降低 SW 开关噪声、可以在 SW 到 GND 之间添加 RC 缓冲器。

    谢谢!

    宁。