This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:Vset 至 Vbatt 充电差异

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468046/bq25300-vset-to-vbatt-charging-discrepancy

器件型号:BQ25300

工具与软件:

大家好!

我目前正在使用 BQ25300RTER 芯片为1S6P 锂离子电池组充电、其中锂离子电池为 INR18650-30Q。 下面是该器件使用原理图的屏幕截图。

在为该芯片提供4.5V 输入时、尽管针对4.2V 的最大电压将 Vset 电阻器设置为10k Ω、但在 REGN 和 STAT 引脚上的 LED 状态灯关闭之前、我们的电池电量最多只会上升~4.04V。

在此充电期间、在达到此峰值电压范围之前进行的其他测量(LED 状态灯亮起):

VBUS:4.43V

TS:2.107V

PMID:4.43V

SW:4.04V

BTST:7.56V

电池电压:4.04V

谢谢!

Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、  

    根据观察到 REGN 和 STAT 引脚关闭的情况、由于 VBUS 电压相对较低、器件似乎正在进入睡眠模式。  

    您能否确认是在电池组附近还是在充电器 IC 附近测量 VBAT?  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    我可以确认该 VBATT 测量值位于充电器 IC 附近的引脚上。

    将 VBUS 电压增加到5V 或6V 有助于进入这种充电状态吗?

    谢谢!

    Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    请增加 VBUS。 请注意、充电器是直流/直流降压转换器。

    谢谢!

    宁。