This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:永久短路情况、数据表第8页、icl_enps

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468650/tps281c100-permanent-short-condition-datasheet-page-8-icl_enps

器件型号:TPS281C100

工具与软件:

您好!  

我们考虑在汽车应用中使用两个用于高侧输出驱动的负载开关。  

TPS281C100ADNTR、TPS1HTC100QPWPRQ1  

我们需要以下强制保护:  

  1. 电池短路
  2. 接地短路  
  3. 接地失效
  4. 反向电压

虽然这两款器件都可提供足够的保护、但参考这两款数据表、第8页显示了以下规格:  

这是否意味着当器件上表中所述的短路电流时、它会造成永久性损坏?  

谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:  

    否 ICL_ENPS 是在短路期间启用器件时使用的特定电流限制。 在这种情况下是永久性的、只是表示不是短暂的或持续的、而不是表示永久性损坏。

    具体思路是、如果发生短路事件、FET 将在重新导通之前短暂关断。 在它导通时、仍将发生短路、器件电流将达到 ICL_ENPS 最大值、然后才能稳定到所选的 ICL 限制。 它将维持电流限制、直到器件由于热关断而安全关断。 这样、器件就可以保护自身、在电流达到关断状态之前、依靠 ICL_ENPS 对电流进行钳位。  

    有关详细说明、请参阅数据表的"8.5.2.1短路和过载保护"部分。  

    "当达到此快速跳变阈值时、器件会立即关闭一小段时间、然后快速重新启用、并在短暂的瞬态过冲至更高的峰值电流(ICL_ENPS)电平后将电流钳位到 ICL 电平。 然后、该器件会将电流保持钳位在稳压电流限值、直到达到热关断温度、器件将安全关断。" -  8.5.2.1短路和过载保护

    此处请参阅、该器件重新启用至短路、并且电流钳位在 ICL_ENPS。

    数据表还表明反复热关断是安全的、没有损坏器件的风险。 因此不应出现永久性损坏。  

    谢谢!

    Sarah