This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51410:需要制作反相电源

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466886/lmr51410-want-to-make-an-inverting-power-supply

器件型号:LMR51410

工具与软件:

嗨、团队:

我要使用 LMR51410制作17V 至-17V 的反相电源。
我计划参考本文档来设计它、但我应该采取哪些预防措施?
https://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf

例如、正电源输出一段时间是否存在风险?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    需要注意的主要预防措施是器件限制。 通常、我们不希望正电源成为输出。

    也可以参阅此应用手册作为参考。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我已经根据材料组装了一个原理图。
    您能检查一下是否一切正常吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    TI 建议电容器的额定电压至少是其所设置电压的2倍、以避免大幅降额。 需要增大输入电容器、旁路电容器和输出电容器的额定值以避免这种降额。

    使用 IBB 时、器件将承受的电流应力高于以其标准配置运行的降压转换器的预期应力。 因此、电感器饱和电流额定值可能不足以满足此应用的要求。 有关更多详细信息、请参阅应用手册 Richard 的第4.2节、并确保您的电感器电流额定值高于 Ipeak 规格。 第5.1节还对此选择提供了更深入的见解。

    建议使用二极管作为输出钳位来帮助启动。 也请参阅应用手册的第7.4节、了解有关这方面的更多详细信息。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    感谢您的答复。
    我要参考它。
    您是说常数和成分没有问题吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我提出了对输入、旁路和输出电容器以及电感器的担忧、因为它们的额定值不足。 但是、如果元件具有适当的额定值、它们本身看起来是可以的。 如果这些问题得到解决、应用程序看起来应该可以正常工作。

    谢谢!

    Joshua Austria.