This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:LLC 不能正常工作。

Guru**** 2498595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467361/ucc256402-llc-is-not-working-properly

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:UCC256302

工具与软件:

e2e.ti.com/.../6087.LLC_5F00_Controller.pdfe2e.ti.com/.../LLC_5F00_Controller2.pdfe2e.ti.com/.../Rectifier.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    我仅在输出端获得28.5V 的可闻噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Virendra、

    请具体说明您对我们的控制器的问题。 如果没有该问题的更多详细信息、我们将无法进行通用原理图审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tan:

    我将电路设计为48伏、但输出电压只有28伏。

    您能否分享邮件 ID?

    我在以下引脚上测量电压3秒。 我多次打开了 LLC 控制器。 (打开周期为3秒。)
    RVCC:13V
    FB:6.6V
    LL/SS:0.1V
    我认为我的控制器并没有软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到最初使用的是 UCC256302。 启动 UC256302是否遇到任何问题?

    请分享测得的波形以供将来调试。