This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:频率折返功能起作用的情况

Guru**** 2498605 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468628/lmr51430-situations-the-frequency-foldback-function-works

器件型号:LMR51430

工具与软件:

您好!

LMR51430具有频率折返功能、在触发 TON_MIN 或 tOFF_MIN 时有效。

是否有任何其他相当严重的情况可能会成为发生频率折返的因素? (违反 TON_MIN 或 tOFF_MIN 除外)
谢谢!
开始
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、Ton_min 和 Toff_min 限制将决定频率折返点。  

    在 PFM 器件中、轻负载运行方案也会折返频率。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表的第8.4.4节。

    谢谢!

    Joshua Austria.