This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489-Q1:100%占空比时的电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489, LM3489EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466488/lm3489-q1-current-limit-at-100-duty-cycle

器件型号:LM3489-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3489LM3489EVAL

工具与软件:

你好  

我们的客户 Forvia 将使用 LM3489为超级电容器(4x25F 串联)充电  

VIN = 12V

VOUT=10V

Iout=8A

下面是降压转换器的测试结果波形( LM3489QMM)。 当输出电压达到大约10V 时、将产生100%的占空比。 但是、在这种情况下未观察到预期的电流限制行为。

 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/DMP3028LPSQ.pdf 使用的 MOSFET 的 典型值为28m Ω。  

为什么在 MOSFET 以100%占空比完全导通时、限流功能不起作用?

Br Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您发送原理图和问题说明。

    您是否能够获得 LM3489EVAL 板? 如果是、我建议作为调试此函数的第一步、请从系统中获取 IC 并将其放置在 EVAL 板上、以进行 ABA 测试。 然后、请执行与评估板上的系统相同的测试。 这样、我们就可以确定问题是出在 IC 上还是出在系统上。 然后、我们可以调试问题。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好

    他们没有提供 LM3489EVAL 板(我刚刚订购了一个)。 但它们在两个不同的板上进行了测试。 两个板的响应相同。

    以下是其他观察结果:

    目标输出电压

    输入电压

    100% P 沟道 MOS (on Issue)

    10v

    10.5V

    当输出电压接近10V 时观察到

    11伏

    当输出电压接近10V 时观察到。 但与10.5V 输入相比、持续时间更短

    12伏

    未观察

     

    对于上述配置、它们将电流限制设置为大约@5A。 但是、当 P Ch MOSFET 进入100%导通模式时、电流限制功能不起作用、电流上升到10A。

     

    请帮助我们理解上述问题。

    Br Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    他们在哪些电路板上进行了测试? 他们能否分享这些板的原理图?  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

    我想通过电子邮件继续。 我通过电子邮件分享了电路

    Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    听起来不错。 然后、我将在这里关闭该主题。

    谢谢!

    Joshua Austria.