This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A-SP:灌电流/拉电流输出引脚

Guru**** 2770885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469737/uc1845a-sp-sink-source-current-out-pin

器件型号:UC1845A-SP
主题中讨论的其他器件:TIDA-070002

工具与软件:

尊敬的支持部门

OUT 引脚上的最大峰值电流是多少? 额定电流为200[mA] RMS 、但图1。 达到500 [mA]。

我看到过几种设计(例如 TIDA-070002)、其中使用了10 [欧姆]栅极电阻器、这意味着电流约为18V/15Ohm = 1.2 [A]。  

问题:

-您是如何设计栅极电阻器的? 我 用于设计栅极电阻、使充电/放电电流必须低于驱动器 IC 输出级允许的峰值电流、以确保安全运行

-什么是有效峰值电流(灌电流/拉电流)?  

-您是如何计算开关设备的开启/开启时间的?

-一个低栅极电阻,例如10 [欧姆]是否伤害甚至损坏 OUT 引脚?

-输出能量指定为5 [UJ]。 这是器件中存储的能量还是输送到开关的最大能量?  

此致

Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rolf:

    这是计算栅极电阻器的完全合理的方法。 请记住、还应考虑 FET 封装的栅极电阻。 SUM80090E-GE3的栅极电阻为1.5-5欧姆。

    该器件的最大额定值列在表7.1中、为+/-1A

    该器件的上升/下降时间是控制器使用15V Vcc 在引脚上提升和降低1nF 负载。

    违反我们器件的最大额定值可能会损坏器件。

    这是传递到开关栅极的能量。

    谢谢!
    Daniel