This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:采用 TPS23730EVM-093对 PoE 设计进行紧急/突发测试

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462090/tps23730evm-093-urge-burst-testing-for-poe-design-with-tps23730evm-093

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件: TPS23730

工具与软件:

您好!

我有一个关于使用 TPS23730EVM-093评估模块对 PoE 设计进行 EMC 测试的技术问题。

在我的设置中、电力和数据通过以太网电缆从 PoE 注入器传输到评估板。 我修改了 TPS23730EVM-093电路板、以在输出端提供60W 的功率。

我正在准备 EMC 测试、尤其是浪涌和脉冲群测试、并想了解这种情况下的正确测试方法:

  1. 是否应直接对24V 输出进行浪涌/突发抗扰性测试?
  2. 或者我应该只测试以太网电缆的屏蔽层?

非常感谢您提供有关正确程序的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送编修!

    我目前正在进行核查工作。 将于1月20日返回以获得 E2E 支持。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可能需要连接到 LISN 或其他特定测试仪进行 EMC 测试。 测试程序通常取决于产品标准、而 PoE 标准 目前没有对 EMC 的特定要求。   

    有关测试的更多信息、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf 、这是包含测试示例的应用手册。  

    此外、 PMP23287 是使用 TPS23730的24V 输出版本。

    此致、

    Diang