This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:禁用/启用充电引脚后充电速度低于预期速度

Guru**** 2548990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469218/bq25622e-slower-than-expected-charging-after-disable-enabling-charge-pin

器件型号:BQ25622E

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想知道您是否可以通过注册表标志/GPIO 引脚帮助我了解启用/禁用后芯片的行为。

以下是我们观察到的情况:

如果在大约36秒后禁用充电并启用充电、则充电速率会下降一半。

如果我们不禁用/启用充电、则不会发生这种情况。

相对而言、这是由于数据表中的安全计时器所致。

BQ25622E 具有三个内置安全计时器、可防止由于电池异常情况而延长充电周期。 快速充电安全计时器和预充电安全计时器分别通过 I2C CHG_TMR 和 PRECHG_TMR 字段进行设置。 涓流充电计时器固定为1小时

我感到困惑的是、为什么这些只是在禁用/启用充电时才出现、而不是在芯片首次启动时默认出现。

如果有人能对这种行为提出一些意见、将不胜感激。

谢谢

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了更详细地说明我们看到的这个问题、我还运行了几个测试以尝试缩小可能导致此行为的范围。

    并且向任何一个寄存器写入数据似乎都会导致充电电流在36秒标记处显著下降... 需要指出的是、主循环还需要36秒、因此 POR 后可能还需要几秒钟。  

    我们写入寄存器的方式引起了这种情况吗? 我们是否还缺少了确认功能或其他步骤?  

    另外、我在程序开始时切换了充电使能引脚一次(禁用、然后启用)、这不会导致电流下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也有一些什么确认的行为写入到 reg 是导致这种行为,通过延迟写入到 reg ... 因此、在40秒进入主循环时、我写入寄存器、而充电电流下降略超过36秒。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Simon 和 Alan:  

    您是否将看门狗计时器默认设置为40秒(REG0x16[1:0])? 我想您看到的是、由于看门狗计时器到期、ICHG 被一分为二。

    最后一段的数据表第8.4.1节中有此行为的说明。 这是 IC 的内置安全预防措施。 此外、为便于了解、我们已发布数据表更新、为使之更加清晰、REG0x02说明表中也列出了此行为。

    如果我们未禁用/启用充电、则不会发生这种情况。
    [报价]

    如果您为 IC 加电并且未执行任何 I2C 通信、则器件处于"默认"模式、ICHG 将保持为1040mA 的 POR 默认值、但一旦您执行 I2C 通信、例如写入 EN_CHG 位、器件会切换到主机模式、如果看门狗计时器到期、ICHG 值将减小。  

    为了避免充电率下降一半、最简单的解决方案是禁用看门狗计时器(REG0x16[1:0]= 00b)。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    感谢您的快速响应、这听起来确实像罪魁祸首。 我在早上做一些测试,但我期待着回来的好消息。

    如果我们禁用了此看门狗、我们是否失去了快速充电安全计时器? (即持续几个小时的数字)

    或者仍启用了这些功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    [报价 userid="594543" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469218/bq25622e-slower-than-expected-charging-after-disable-enabling-charge-pin/5638378 #5638378"]如果我们禁用此看门狗、我们是否放松了快速充电安全计时器? (即持续几个小时的时间)

    安全计时器仍将启用。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    再次感谢您的帮助。 在我们看到的36秒这个标记处、看门狗装置已经停止了充电电流的突然下降。

    我仍然看到配置代码的另一部分掉了、我想问您能否对其稍作了解、因为这可能是正常行为。  

    我们已将我们的电池充电电压设置为4.1V、当这种情况发生时、充电器会从4W 降至3W 以下、并不像看门狗计时器下降那样糟糕。 但很明显。 现在电池电压大约为3.8V、我现在正在对其进行放电、以在较低的电压下测试它。 但在此阶段、电流下降是正常的吗?

    充电电流仍设置为1A

    电池放电到大约3.5V 和 PSU 保持在大约4W 所以我认为它只是充电器开始达到其目标电压,但 ID 仍然想知道肯定:)  

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:  

    当器件达到恒压(CV)充电阶段时、充电电流应该会减小。 BQ25622E 数据表的图8-1展示了这一情况。 当达到完全充电电压(在您的情况下为4.1V)时、充电电流将衰减、直到达到终止阈值电流。  

    此外、CHG_STAT 寄存器(REG0x1E[4:3])将指示器件何时处于充电 CV 阶段、以供参考。 从该寄存器读取是另一种验证充电电流下降是由于电池电压达到目标电压电平而导致的。  

    此致、

    Garrett