This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:针对 AM62A7xx 的 DP 交替模式实施

Guru**** 2541770 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI, AM62A7, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466001/tusb546-dci-dp-alt-mode-implementation-for-am62a7xx

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件: AM62A7TUSB1044

工具与软件:

您好!

我们正在尝试弄清楚、是否可以通过将 AM62A7xx 用作 CPU 的 Type-C USB 实现 DP (源)交替模式? 显然、我们需要将 MIPI DCI 输出转换为 DP、然后将 TUSB546-DCI (或类似工具)与确实支持 DP 交替模式的合适 USB PD 控制器结合使用。 我所见的所有参考均是使用具有 USB3的 CPU 创建的、而 AM62A7仅具有 USB 2.0。 但如果我们不路由 SSTX/SSRX 线路、 USB 2.0其他副总裁就足以满足该用例的要求。 我们只是想摆脱专用的 DP/HDMI 连接器。  

BR、

TONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toni:

    是的、这是可能的、但请确认 AM62A7可支持此功能。 TUSB546和 TUSB1044可以做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭