This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:开关节点处避免负电压峰值

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468984/lm5164-q1-avoide-negative-voltage-peaks-at-switching-node

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164、LM5163

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在使用 LM5163或 LM5164等降压转换器的情况下、是否建议在开关节点处添加一个额外的肖特基二极管来缓解负电压峰值? 这如何影响降压转换器的调节?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常不需要开关端的肖特基二极管连接到器件端的 GND。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、数据表中没有提及。 但在我的应用中、如果输入电压下降、稳压器的输出电压会达到大于10V 的负尖峰。  
    外部肖特基二极管是否会对降压转换器的内部调节产生影响? 具体而言、它如何影响不同条件下转换器调节的稳定性、效率和整体性能?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、只要 VRRM 的额定电压正确、外部肖特基二极管就不会影响稳定性或可靠性。  alos 您是否确定-10V 是真实的?  您如何测量它、您在哪里测量它?  应使用尖头与桶形开尔文连接在器件处测量、以避免在探头上拾取任何噪声。  另外、如果实际10V 电压意味着布局不佳、请确保遵循数据表中详述的指导原则。

    希望这对您有所帮助、

    David。