This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:全桥计算器

Guru**** 2544060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5001-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463755/tps7h5001-sp-full-bridge-calculator

器件型号:TPS7H5001-SP

工具与软件:

我是否可以申请 TPS7H5001-SP 全桥计算器? 到目前为止、只提供降压、反激式和推挽式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jareth、

    我们目前还没有全桥计算器。

    如果您在为全桥挑选无源器件时需要帮助、我建议使用功率级设计器作为基线。

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    谢谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniel、关于全桥拓扑、我有2个问题。

    问题1:

    我遇到了一篇期刊论文、其中提出了以下用于计算磁化电感的公式、其中包含系数0.5。 我记得、此电阻是为了确保  变压器中电流相对于输出电感中电流上升的转换速率较慢。 但是、我们需要详细说明一下为什么这是一个重要因素、即如果变压器中电流上升的转换速率大于或等于输出电感、会发生什么情况? 等等 希望您能够在这方面提供一点帮助、因为我不确定在功率级计算中应用此公式是否会影响 TPS7H5001-SP 的功能。

    问题2:

    PSFB 的拓扑是否可用于 TPS7H001-SP 全桥应用? 显然、这2种拓扑之间的唯一区别是控制。 除此之外、如果转换器的电流、电压和功率规格是固定的、那么这2种拓扑的功率级似乎是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jareth、

    问题1:我不确定我能否回答其他人的论文的意图。 但是、功率级设计器在"帮助"选项卡中有一个指向电源拓扑手册的链接、您可以参考该链接了解我们如何计算磁化电流。

    Q2:TPS7H500X 控制器无法对 PSFB 进行控制。

    谢谢!
    Daniel