This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:.bqz 文件、该文件用于与开发的板一起使用 BQSTUDIOTEST。

Guru**** 2544040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25672, BQ76922, EV2400, USB2ANY, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469307/bq25672-bqz-file-for-using-bqstudiotest-with-developed-board

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76922EV2400USB2ANY、BQ25798

工具与软件:

您好!

我正在使用 EV2400、使用 BQ76922 BMS 和 BQ25672充电器开发电池系统。 是否可以获取充电器 IC 的.bqz 文件、以便我可以按照 EVM 数据表中所述将其与 BQSTUDIO 配合使用? 我打算使用此接口进行调试/开发、因此我的测试板上没有为 USB 引脚布线。  

数据表中显示行"如果"Charger"中未显示 BQSTUDIO 的 EVM 配置文件、请关闭 BQSTUDIO 并从 www.ti.com 的 EVM 产品文件夹下载.bqz 文件、或者通过 e2e.ti.com."申请文件。 我没有在 BQSTUDIO 中看到该器件、它也没有自动检测到它、所以我是通过 e2e.ti.com 来请求它的。 这是可行的吗? 我尚未对 USB 进行路由、因此我没有计划(甚至自己) USB2ANY 工具。 我原本打算使用 EV2400、但尚不清楚这是否 受支持。 数据表似乎支持该功能、但我也找不到任何与手动添加.bqz 文件或在任何位置下载这些文件相关的内容。

如有任何帮助、将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    BQ25672是 BQ25798的一个版本。  您可以使用 BQ25798 BQZ file.e2e.ti.com/.../6457.Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_BQ25798.bqz

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  它立即起作用了。