This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:我们是否可以使用 BQ25798 IC 在5V 电压下充电和放电?

Guru**** 2541770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469429/bq25798-can-we-use-bq25798-ic-for-charging-and-discharging-at-5v

器件型号:BQ25798

工具与软件:

1) 1) BQ25798电池充电 IC 是否专为充电而设计?

2)我们是否可以用它来为3.7V (1节)电池充电、并通过同一个 IC 进行放电以在4A 时提供5V?

3) 3)此充电器 IC (BQ25798)是否能够支持5V、4A 输出充电和放电?

我们的 MOTO 是、当使用 USB 5V 进行充电时、它会为电池充电并提供系统负载。 当 USB 5V 电源断开时、为系统负载提供从电池到系统负载的电源... 我们是完全的困惑。 请清除这些条款。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    关于1、BQ25798默认在正向/充电/灌电流模式下运行、但使用 I2C 命令时、可以在反向/OTG/拉出模式下运行。   

    关于2和3、不  充电器的转换器可在 SYS 处提供最小系统电压、然后使电池电压达到稳定值(4.2V)、或者使用电池作为电源来将稳压直流电压返回到 PMID/VBUS、而不是同时提供。   如果您的应用是5V 稳压电源轨、则需要在 SYS 引脚之后添加一个5V 升压转换器。

    此致、

    Jeff