This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C231:与 EN 引脚耦合的 PG 行为

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469041/tps56c231-pg-behavior-coupled-with-en-pin

器件型号:TPS56C231

工具与软件:

大家好、团队成员:

PG 引脚是否与 EN 引脚耦合? 如果将 ENABLE 拉至低电平、即使输出电压在 PG 窗口内(高于93%)、PG 也会处于低电平? 当输出电压缓慢下降时、这可能会对断电序列产生影响。

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    对于 TPS56C231、如果 Vout 超出 PGOOD 阈值或 EN 关断、则 PG 引脚无效。 请参阅数据表中的以下内容:

    希望这对您有所帮助。

    如果这有助于回答您的问题、请不要忘记点击"这已解决了我的问题"。

    此致!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calan:

    感谢您指出这一点! 在数据表的电源正常部分也会有所帮助。

    此致、

    Simon