This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:24-36V、10A 的优先级电源多路复用器设计–需要参考原理图

Guru**** 2542940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469607/lm7480-q1-priority-power-mux-design-for-24-36v-10a-need-reference-schematic

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

您好!

我们正在设计适用于24-36V 输入、额定值为10A 的优先级电源多路复用器、需要有关实施的指导。 我们的要求:

  1. 当两个输入都可用时、应选择主要(电源适配器)。
  2. 仅当主要设备不可用时、才应使用辅助设备(电池)。
  3. 最好选择具有超小压降的无缝开关。

您能建议最佳方法吗? 此外、如果您有用于实现该设计的参考原理图、将会非常有帮助。

提前感谢!

此致、
SIVAM Natesan